• Accueil
  • Collecte et irrigation
  • Automatisation
  • L'alimentation Électrique
  • Revêtements
  • Animal Comfort
  • Services
  1. Page d’accueil
  2. Agriculture - Collecte et irrigation

Collecte et irrigation - Automatisation et utilisation d'alternateurs lors de la conception du système de collecte des eaux.

Essentielle aux activités agricoles, l'eau doit être optimisée. Une meilleure gestion des ressources en eau permet d'améliorer la qualité du produit et de la production entre les récoltes, intensifiant l'utilisation de la terre et réduisant les risques liés aux investissements dans les activités agricoles.

Dans le but de maximiser l'efficacité des cultures et d'obtenir les profits économiques les plus importants, WEG propose des alternateurs qu'il convient d'associer à des groupes électrogènes au diesel servant à alimenter les pompe de collecte et les moteurs de traction, ainsi que les pompes de fertilisation et l'ensemble du système électrique. Ces alternateurs, une fois couplés à un moteur diesel ou au gaz (fixe) assurent l'approvisionnement en énergie électrique afin d'apporter toute l'énergie nécessaire au fonctionnement du système de collecte de l'eau et au système d'irrigation à pivot. Les alternateurs de WEG sont conçus pour satisfaire aux critères nationaux et internationaux, et respectent les principales normes et applications .

Pour le système d'irrigation, il est recommandé d'utiliser des démarreurs progressifs ou des dispositifs à vitesse variable. En utilisant les solutions de WEG, il est possible d'obtenir des taux de productivité élevés et un meilleur rendement énergétique ce qui aura un impact positif sur les activités agricoles.

See more cases

See more cases

Case Cocari Grain Storage Case

Saiba mais sobre as novidades da WEG para o Agronegócio

WEG Strengthens Its Presence in Türkiye with Intelligent Fan Speed Control for Agricultural Machinery Manufacturing

WEG Strengthens Its Presence in Türkiye with Intelligent Fan Speed Control for Agricultural Machinery Manufacturing

Advanced drive technology enhances ventilation efficiency, reduces operating costs and supports smarter industrial processes

WEG e Grupo Ceolin impulsionam a irrigação inteligente com soluções IoT e monitoramento remoto

WEG e Grupo Ceolin impulsionam a irrigação inteligente com soluções IoT e monitoramento remoto

A digitalização das operações agrícolas otimiza o uso da água, amplia a eficiência dos sistemas de bombeamento e garante conformidade com novas exigências ambientais no cultivo de arroz em larga escala

WEG-CESTARI fornece solução completa para potencializar eficiência energética na Yara Brasil Fertilizantes

WEG-CESTARI fornece solução completa para potencializar eficiência energética na Yara Brasil Fertilizantes

Linha de motorredutores WCG20 oferece maior rendimento ao setor de fertilizantes

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Equipamentos WEG dobram a potência de usina termoelétrica em empresa alimentícia

Bem Brasil é a maior produtora de batata do Brasil e tem investido na geração de energia própria

Por que usar motores WEG no agronegócio?

Por que usar motores WEG no agronegócio?

O aumento da necessidade de novas tecnologias no agronegócio, conectando pessoas e o uso de equipamentos de alta confiabilidade, faz toda a diferença na produtividade das fazendas.

TGM recebe Prêmio LIDE Agronegócio 2019

TGM recebe Prêmio LIDE Agronegócio 2019

Empresa foi a vencedora da categoria “Tecnologia em Agronegócio”

WEG fornece motores à prova de explosão para uma das maiores plantas de amônia do mundo

WEG fornece motores à prova de explosão para uma das maiores plantas de amônia do mundo

Projetados e fabricados pela fábrica da WEG em Maia, Portugal, esses motores à prova de explosão irão acionar bombas d’água para alimentação das caldeiras e bombas de processo.

FS Bioenergia é pioneira na produção de etanol de milho no Brasil

FS Bioenergia é pioneira na produção de etanol de milho no Brasil

Usina conta com soluções WEG de alta eficiência

Zest WEG Group helps farmers to reduce their electricity cost

Zest WEG Group helps farmers to reduce their electricity cost

An effective strategy employed by some of South Africa's most successful farms is to replace the older, less efficient motors whenever they fail

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Sistema modula a velocidade de acordo a demanda da aplicação, promovendo economia de energia e redução no consumo de água.

WEG Improves the Environmental Impact of the La Corona Sugar Mill in Argentina

WEG Manufacturing in San Francisco, Córdoba, recently installed the largest low voltage variable frequency drive (2280A) controlling a WE...

Innovative system for ventilation in silos cuts down energy costs by 80%

Savings results greater than previous averages of similar WEG solutions.

WEG Solution Reduces Operating Costs for Rice Processor

Project lowers electric energy consumption by 70% and reduces equipment wear.

Energy Efficiency at Cargill

WEG provides solutions that assure productivity and energy savings in the food production process from the first stages of the chain.

Profitable Sustainability

Partnership between WEG and Lippel results in manufacturing systems to compress and pelletize industrial residues that turn into fuel.

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
WEG S.A
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
  • Eficiência Energética
  • Energia