WEGvision.AI: conheça o novo software para controle de ambientes, pessoas e processos
Descubra como o WEGvision.AI usa visão computacional com IA para transformar vídeos em decisões inteligentes — da fábrica ao varejo.

Na WEG, nossa missão vai muito além de entregar produtos industriais. Desenvolvemos soluções tecnológicas que ajudam no crescimento das empresas. Criamos produtos pensados para tornar a produção mais eficiente, reduzir desperdícios e facilitar o dia a dia de quem está na operação.
Foi pensando nisso que, em 2022, a WEG iniciou a linha de Visão Computacional. O primeiro produto foi o Sistema de Visão Computacional: um software simples, com câmera e uma CVU (Central Control Unit), capaz de inspecionar a qualidade dos produtos em linhas seriadas.
Agora damos mais um passo.
A linha evolui e apresenta o WEGvision.AI, uma plataforma que une visão computacional e inteligência artificial para dar mais visibilidade, controle e velocidade aos times que buscam a melhoria contínua em seu fluxo de produção.
Entenda mais sobre o WEGvision.AI e descubra como ter seu tempo de volta para se dedicar ao que realmente importa: tomar decisões estratégicas.
O que é o WEGvision.AI?
O WEGvision.AI é um software que utiliza câmeras de segurança (RTSP) para monitorar processos produtivos por meio de visão computacional.
Cuidar de um fluxo de trabalho não precisa ser motivo de preocupação. O WEGvision.AI analisa as imagens, transformando-as em dados relevantes para identificar falhas, desvios de padrão e oportunidades de melhoria — tudo de maneira rápida.
Por ser uma plataforma digital, entregar uma experiência fácil de usar é essencial. Por isso, o WEGvision.AI conta com funções que facilitam o acompanhamento remoto do processo produtivo. Com notificações em tempo real, ele envia alertas automaticamente via broker MQTT, permitindo ações corretivas ágeis.
E você pode conferir a data, hora e tipo de evento sempre que precisar.
Pensado para ser o mais simples e completo possível, para os clientes do WEGvision.AI é como um assistente disponível 24h por dia para cuidar do ambiente, organizar e fornecer insights sobre sua operação.
A partir disso, você tem um dashboard com dados personalizáveis — como tempo de ciclo, produtividade e desperdício — seu relatório de produção se torna mais completo.
Além disso, as informações podem ser integradas com ERP, MES, SCADA — seja qual for a tecnologia — você pode conectar o WEGvision.AI via API para ter ainda mais flexibilidade.
Confira algumas situações que o WEGvision.AI detecta:
•Acesso não autorizado a áreas restritas
•Uso incorreto ou ausência de EPIs
•Desvios e falhas operacionais
•Gargalos logísticos
•Riscos de segurança entre pessoas e equipamentos móveis
•Fluxo e comportamento de operadores, com mapas de calor
•Tempo de ciclo de tarefas e paradas
•Fluxo de pessoas com mapa de calor, indicando áreas de maior movimentação ou interesse
Agora você não precisa mais depender de alguém observando tudo de perto o tempo todo. Os dados chegam prontos e confiáveis, ajudando a reduzir perdas e otimizar processos.
O que o WEGvision.AI resolve?
Já passou pela situação em que precisa tomar uma decisão rápida sobre a produção? É justamente para esses momentos que o WEGvision.AI existe.
Um profissional com acesso às informações não perde tempo tentando entender o que está acontecendo — ele já sabe. Com visão clara de cada etapa do processo, é possível identificar o que agrega valor e o que não agrega, com objetividade.
Ou então, ao consultar um dado para tomar uma decisão, percebe que a informação está desatualizada ou foi inserida com atraso, impedindo a empresa de se mover com a agilidade que o mercado exige.
Além disso, o WEGvision.AI conta com funcionalidades como mapas de calor, que mostram visualmente os locais com maior circulação ou permanência de pessoas. Essa função é útil não apenas em fábricas, mas também em eventos, feiras e varejo, onde entender o fluxo de visitantes ajuda a otimizar o layout de lojas, estandes ou áreas comuns.
Ou seja, com os dados certos, você consegue:
•Eliminar gargalos
•Reduzir custos sem cortar equipe
•Manter margens de lucro
•Aumentar a produtividade
Tomar boas decisões depende menos de feeling e mais de dados. O WEGvision.AI ajuda a transformar o comportamento da sua operação — seja em uma loja, processo fabril ou logístico — em dados personalizados que geram resultados reais.

Monitoramento logístico com WEGvision.AI usando visão computacional para controle de kanbans e trem logístico.
O WEGvision.AI é ideal para quem:
O WEGvision.AI é ideal para quem busca zerar desperdícios de tempo e recursos. Não saber exatamente como andam os custos é correr um risco altíssimo de ter “torneiras abertas” despejando dinheiro nos lugares errados, sem saber.
Seja para quem está avançando para a Indústria 4.0, mas quer começar com alto impacto e baixa complexidade de implantação, ou para quem organiza eventos, feiras ou trabalha com varejo e deseja entender melhor o comportamento dos visitantes em tempo real, o WEGvision.AI entrega dados práticos e visuais que ajudam na tomada de decisões.
O software de controle de produção ajuda times que estão em diferentes etapas da jornada de melhoria contínua, ou mesmo os que estão criando seus processos. Após ouvir muitos clientes e realizar pesquisas, vimos o potencial do WEGvision.AI em analisar todas as etapas e agregar mais valor.
— Rodolfo Weiller, Chefe de Vendas de Visão Computacional na WEG
⚠️ Dica: aos iniciantes que estão criando processos agora, o WEGvision.AI te ajuda na largada para uma operação melhor. É mais fácil do que você pensa, mas vale lembrar que exige objetivos claros sobre o que você deseja como resultado.
Saber se o que está impedindo a produtividade é um posto de trabalho desorganizado ou quanto tempo um caminhão terceirizado fica parado em uma doca pode parecer pouco. Mas sem essas informações, os gestores nunca saberão quando vale a pena mudar o fornecedor ou o processo, e que, ao longo do tempo, essa decisão trará economia para a operação.
+ Leia também: Visão computacional com IA na indústria: tudo sobre o WEGvision.AI 2.0
O mais importante: não é invasivo.
O sistema WEGvision.AI é uma ferramenta de monitoramento inteligente e não invasiva. Ele não grava pessoas e não monitora ações individuais. Pelo contrário: atua como um sensor inteligente, coletando dados para entender como o processo está operando e gerar informações valiosas.
É uma solução voltada à redução de perdas e desperdícios, capaz de atuar em múltiplas áreas, para quem:
•Precisa de mais segurança e rastreabilidade em ambientes críticos.
•Quer automatizar inspeções manuais com maior confiabilidade.
•Busca dados concretos para otimizar processos e reduzir custos.
•Está avançando para a Indústria 4.0, mas quer os dados dos processos na palma da mão.

Inspeção automatizada de britagem e esteira com WEGvision.AI usando visão computacional e IA.
Muitas pequenas economias formam uma grande diferença.
Entenda como o WEGvision.AI ajuda nossos clientes:
🔧 Perdas na manufatura → verifica padrões e métodos operacionais
🚚 Perdas logísticas → detecta atrasos e falhas de rota
📏 Perdas de qualidade → avalia se a produção é eficiente e padronizada
🧯 Perdas de segurança → verifica uso de EPIs e cumprimento das normas
👉 Objetivo claro: enxergar falhas no processo e corrigi-las com inteligência.
Como ele funciona?
Mesmo que você ainda não tenha o WEGvision.AI, é fácil entender como ele funciona: com um painel online simples, você gerencia suas câmeras, controla o que está sendo monitorado e acompanha tudo em tempo real.
Ao acessar o sistema, você encontra uma área dedicada para adicionar, editar e acompanhar suas câmeras RTSP.
Você pode criar dashboards personalizados, que são painéis onde as imagens das câmeras aparecem junto com informações importantes, como classificações feitas pelo sistema, registros de eventos e gráficos que ajudam a entender o que está acontecendo.
Quer registrar imagens? Dá para fazer direto no painel, pausar ou descartar quando quiser. Além disso, o sistema permite dividir a tela em várias áreas de inspeção para analisar diferentes pontos com precisão.
Tudo isso foi pensado para você ter controle total da operação, mesmo sem ser um expert em tecnologia. O WEGvision.AI oferece segurança, organização e flexibilidade para que sua empresa acompanhe tudo de perto.
Se quiser, posso te ajudar a entender como começar quando estiver pronto para testar.
O WEGvision.AI é confiável?
Sim. Ele foi projetado para ambientes exigentes e continua funcionando mesmo com baixa conectividade, sem depender da nuvem para operar.
E a segurança? É simples de configurar. Você acessa as opções diretamente no painel, define regras como número máximo de tentativas de login e conta com bloqueios temporários para evitar acessos indevidos — tudo sem interferir na rotina da equipe.
Além disso, o sistema recebe atualizações de segurança gratuitas durante toda a vigência da licença. E, se desejar, você pode ativar novos recursos liberados nesse mesmo período — sem custo adicional.
Outro diferencial importante: o WEGvision.AI conta com função de mascaramento, permitindo ocultar áreas e rostos que não devem ser mostrados por questões de segurança, privacidade ou estratégia.
Em resumo: o WEGvision.AI é uma solução confiável, prática e alinhada com o que sua operação realmente precisa para evoluir com segurança.
Inovação com aplicação real
Antes de encerrar, vale reforçar: investir em uma solução de controle preciso só gera resultados reais quando a empresa cria uma cultura de olhar para os dados da plataforma. Manter os indicadores atualizados é essencial para impulsionar a performance e a tomada de decisão.
Quando surgir aquela dúvida ou momento de pressão, são os números que vão apontar o caminho certo para a operação — e não o achismo.
No mundo B2B, especialmente em ambientes industriais e de varejo, decisões baseadas em dados são o diferencial que garante vantagem competitiva e crescimento sustentável.
Com o WEGvision.AI, você tem a ferramenta. Mas o sucesso depende do compromisso em alimentar e usar os dados para transformar sua produção.
Contra dados, não há argumento.
Leia também
Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo
Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...
Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo
Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...
Case WEG: A Jornada de Digitalização e Ganho de Performance na Suggar Eletrodoméstico
A verdadeira transformação de uma fábrica não acontece apenas quando novas máquinas chegam, mas quando a inteligência de dados passa a comandar a operação. Com mais...