Gerencie a sua Própria Estação de Recarga com o Plano Home no WEMOB
As estações de recarga desempenham um papel crucial na transição para veículos elétricos, representando a infraestrutura vital que fundamenta a mobilidade sustentável.
Sua presença é fundamental para superar as preocupações relacionadas à autonomia e incentivar a adoção em larga escala de veículos elétricos.
Além disso, a constante evolução e atualização dessas estações são essenciais para acompanhar os avanços tecnológicos, garantindo eficiência, compatibilidade e uma transição suave para um futuro mais limpo e sustentável em nível global.
A frota nacional de veículos elétricos
Nos primeiros oito meses de 2023, o Brasil já emplacou impressionantes 49.052 veículos eletrificados, marcando um crescimento surpreendente de 58% em relação ao mesmo período em 2022 (ABVE).
Esses números não apenas superam as vendas totais de 2021, atingindo 34.990 unidades, mas também sinalizam uma projeção audaciosa de 11 milhões de carros elétricos nas estradas brasileiras até 2040.
A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores revelou um investimento massivo de 14 bilhões de reais em mobilidade elétrica no Brasil até 2035.
Este compromisso reforça o posicionamento do país como um protagonista no cenário global da mobilidade sustentável, onde o mercado deve ultrapassar a incrível marca de 65 bilhões de dólares.
WEG é líder em mobilidade elétrica na América Latina
No epicentro dessa transformação está a WEG, líder na oferta de soluções para mobilidade elétrica. Com uma linha completa de produtos e estações de recarga, a WEG tem investido em larga escala para impulsionar esta transformação no Brasil e no mundo.
Os esforços da empresa já são reconhecidos pelo mercado, sendo a WEG, a fornecedora de confiança de 24 montadoras, contribuindo ativamente para consolidar o Brasil como um polo global de inovação e sustentabilidade no setor automotivo.
A linha de estações de recarga WEMOB, reconhecida por ser precursora da inovação no País, lança uma nova maneira de recarregar os veículos, ao mesmo tempo que permite um acompanhamento claro das informações relacionadas à energia.

O Plano Home, a nova funcionalidade da nossa aplicação de recarga de veículos elétricos, permite que os proprietários das estações possam cadastrar e gerenciar sua própria estação residencial.
Recarregue seu veículo elétrico com conveniência, personalizando sua experiência de recarga diretamente do conforto de sua casa.
O que é o Plano Home
A nova funcionalidade permite que os usuários tenham liberdade, controle e e receber informações em tempo real sobre a recarga, garantindo uma gestão eficiente e conveniente do processo de recarga em suas estações domésticas.
Internacionalização
Como a mobilidade elétrica não deve ter fronteiras, a funcionalidade de Internacionalização permite que os usuários de diferentes regiões possam utilizar as aplicações de forma personalizada e adaptadas às preferências locais.
Além de poderem criar contas e registrar suas estações de recarga, podem também utilizar todas as demais funcionalidades nos seus idiomas nativos (inglês e espanhol), o que garante uma experiência mais inclusiva para todos.
Como configurar o Plano Home
As estações de recarga foram desenhadas para serem fáceis de serem instaladas, garantindo que a praticidade vá muito além do seu uso diário. Para configurar as estações domésticas, siga as instruções abaixo:
- Clique no botão de adição (+) localizado no canto superior direito da tela principal e adicione uma nova estação de recarga ao seu perfil;
- Selecione a opção que melhor se aplica à sua estação:
-
- Novo Comissionamento: estação recém-instalada;
- Estação Comissionara: estação já configurada e conectada à internet, conectada ao servidor WEMOB OCPP;
- Realize a leitura do QR Code gerado durante o processo de comissionamento ou digite o ChargeboxID da estação manualmente;
- Verifique o status e as informações da sua estação na tela principal (disponibilidade, estado de conexão e mais);
- Personalize a configuração dos conectores da estação de recarga de acordo com suas necessidades;
- Defina o custo da eletricidade para o cálculo correto do valor das recargas;
- Informe a localização da estação de recarga;



- Pronto! A sua estação doméstica foi configurada e está pronta para uso.
Em minutos você terá a sua estação de recarga pronta para uso. Em caso de dúvidas, leia as instruções no manual de instruções que acompanha o produto.
Como configurar a Internacionalização
Na tela inicial do WEMOB, clique no menu a direita para selecionar outro idioma, como por exemplo, o espanhol:

Com o idioma selecionado, o usuário pode fazer o cadastro de parques e estações em qualquer endereço fora do Brasil.
Os aplicativos utilizarão o idioma nativo do sistema operacional do usuário, aqueles que possuem o idioma português ou espanhol, a visualização da aplicação será apresentada nestes idiomas, já para os que possuem outros idiomas, a interface estará toda em inglês.
A nova funcionalidade Plano Home é mais um avanço em direção a uma mobilidade elétrica que contempla toda a autonomia para os usuários, com gerenciamento de informações, maior controle sobre os processos de recarga de veículos. Para mais informações sobre a linha de produtos WEMOB, clique aqui.
Leia também
Como a integração do PC-Factory MES e APS acelerou a produção da Nitro em 60%
A Nitro, uma das pioneiras da indústria química no Brasil, integrou o PC-Factory MES da WEG ao APS para resolver um gargalo que trava o PCP...
O que é o MES – Sistema de Execução da Manufatura? Guia Completo 2026
O setor industrial vive uma transformação sem precedentes. Fábricas inteligentes, dados em tempo real e integração entre sistemas deixaram de ser diferenciais competitivos, tornaram-se pré-requisitos para...
Sistema MES (Execução da Manufatura): 5 Sinais de que sua produção está precisando de um.
“A linha parou de novo. O que aconteceu dessa vez?” Essa pergunta ecoa pela fábrica mais vezes do que deveria. O dia a dia da supervisão...