Conheça a Inteligência Artificial que simplifica a recarga de frotas elétricas em garagens
A mobilidade elétrica está crescendo rápido, e com ela, também cresce o desafio de gerenciar o carregamento de veículos no pátio. Seja em uma frota de ônibus elétrico, vans, caminhões ou veículos leves, o garagista precisa garantir que tudo esteja pronto no horário certo, sem filas desnecessárias e sem perder tempo organizando a ordem manualmente.

Para resolver esse desafio, o WEMOB® Station Fleet Management apresenta sua nova funcionalidade: a Otimização de Recarga do Garagista com Inteligência Artificial (IA), um sistema que usa IA para sugerir, automaticamente, a melhor ordem de carregamento, em tempo real.
Essa inteligência faz parte do WEGnology AI, o ecossistema de algoritmos, modelos e tecnologias de IA da WEG, desenvolvido para elevar eficiência operacional, prever comportamentos, tomar decisões em tempo real e automatizar rotinas críticas em diferentes setores. No contexto da mobilidade elétrica, o WEGnology AI permite que o sistema aprenda com o histórico da frota, interprete padrões de uso e forneça sugestões mais precisas a cada nova operação.
Como funciona
A IA monitora tudo o que acontece na garagem e organiza a fila de carregamento automaticamente.
Ela considera fatores como previsão de bateria, prioridade operacional, horários de saída e disponibilidade dos carregadores. Sempre que um veículo é plugado ou retirado, a fila se reorganiza sozinha.
O objetivo é simples: evitar gargalos, manter carregadores ocupados e garantir que nenhum veículo crítico fique pronto tarde demais.
Zero complicação para quem opera
A interface foi pensada para ser “zero-config”: basta operar normalmente. Os cards se movem automaticamente entre:
- Ordem sugerida
- Carregando
- Recarga finalizada
E cada card exibe informações essenciais: posição na fila, nível de bateria com cores intuitivas e a estação onde está carregando.

E quando faltam dados? A IA também sabe lidar
Veículos com pouco histórico de telemetria não atrapalham a operação. A IA usa estimativas, heurísticas e regras operacionais para manter a fila fluindo sem interrupções, sempre de forma conservadora e previsível.
Mesmo assim, o controle continua totalmente nas mãos do operador. Ele pode:
- definir o horário de reset da fila (de acordo com o turno e rotina da frota),
- ajustar o número de carregadores ativos,
- editar a lista de veículos,
- definir prioridades manuais quando necessário.
Ou seja: automação quando é útil, flexibilidade quando é preciso.

Resultados testados, com dados reais
A funcionalidade foi testada com os garagistas que mais realizam recargas no ecossistema WEMOB®.
A IA apresentou um erro médio de apenas 9,6 pontos percentuais na estimativa de SOC de chegada, um nível consistente para cenários de alta variabilidade.
Esse desempenho se traduz em benefícios diretos:
- carregadores de ônibus elétrico, vans e caminhões sempre ocupados;
- menos tempo na fila;
- mais recargas concluídas dentro da janela correta;
- menos intervenções manuais por turno;
- mais previsibilidade para toda a operação.
Por que importa para o futuro da mobilidade elétrica?
Porque a operação de frotas elétricas está ficando cada vez mais complexa, e a eficiência não depende apenas de infraestrutura, mas de inteligência aplicada ao dia a dia.
O crescimento dos carregadores de veículos elétricos, especialmente carregadores para ônibus elétricos e veículos de grande porte, exige soluções capazes de orquestrar a operação com precisão, sem aumentar custos e sem sobrecarregar equipes.
A nova Otimização com IA representa exatamente isso: um passo decisivo na digitalização operacional e no uso de inteligência artificial para garantir disponibilidade, previsibilidade e redução de esforço humano.
E essa evolução está completamente alinhada ao que a WEG vem construindo no setor, incluindo uma das novidades mais importantes anunciadas recentemente: o WEG eMobility Center (WMC).

Apresentado também à imprensa durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, o WMC será um centro pioneiro em mobilidade elétrica em São Bernardo do Campo/SP, projetado para:
- oferecer assistência técnica especializada;
- acelerar a economia circular para baterias e componentes;
- reduzir tempo de parada das frotas;
- ampliar o suporte a sistemas de tração, packs de baterias e estações de recarga;
- fortalecer a estratégia de proximidade com clientes de todo o Brasil.
O WMC reforça a visão da WEG: soluções ponta a ponta, que vão da inteligência artificial ao suporte físico especializado, tudo para sustentar a expansão das frotas elétricas com eficiência, segurança e escala.
IA, infraestrutura e agora um centro dedicado: a WEG está moldando o futuro da mobilidade elétrica
A nova Otimização de Recarga do Garagista com IA não é apenas uma funcionalidade. Ela é parte de um movimento maior: o compromisso da WEG em construir um ecossistema completo para quem já embarcou na mobilidade elétrica, e para quem ainda vai embarcar.
Do software inteligente que organiza a operação, ao WEG eMobility Center, que trará serviços especializados e economia circular para baterias e sistemas de recarga, a WEG consolida sua posição como protagonista e referência nacional no setor.
A mobilidade elétrica exige tecnologia, eficiência e suporte de classe mundial. E a WEG está entregando tudo isso, ponta a ponta.
Leia também
Como a integração do PC-Factory MES e APS acelerou a produção da Nitro em 60%
A Nitro, uma das pioneiras da indústria química no Brasil, integrou o PC-Factory MES da WEG ao APS para resolver um gargalo que trava o PCP...
O que é o MES – Sistema de Execução da Manufatura? Guia Completo 2026
O setor industrial vive uma transformação sem precedentes. Fábricas inteligentes, dados em tempo real e integração entre sistemas deixaram de ser diferenciais competitivos, tornaram-se pré-requisitos para...
Sistema MES (Execução da Manufatura): 5 Sinais de que sua produção está precisando de um.
“A linha parou de novo. O que aconteceu dessa vez?” Essa pergunta ecoa pela fábrica mais vezes do que deveria. O dia a dia da supervisão...