Manutenção Preditiva Elétrica com IA no WEGscan200
A manutenção preditiva elétrica com IA deixou de ser promessa e passou a ser realidade operacional. O WEGscan200, integrado ao software de manutenção preditiva da WEG, vai além do monitoramento tradicional de temperatura: ele correlaciona dados de corrente elétrica e padrão térmico para gerar diagnósticos automáticos e acionáveis, sem depender de alarmes genéricos ou inspeções manuais periódicas.

Essa evolução tecnológica permite o acompanhamento contínuo da temperatura de contato e da corrente elétrica, mesmo em ambientes de operação complexos, com foco na prevenção de falhas térmicas associadas a más conexões, oxidação ou desgaste de componentes.
+Leia também: Monitoramento de Painéis Elétricos com WEGscan200
Como a manutenção preditiva elétrica com IA funciona no WEGscan200?
A IA integrada ao WEGscan200 atua com duas abordagens complementares:
- Análise por variação histórica de temperatura
Monitora a evolução do padrão térmico ao longo do tempo, identificando desvios mesmo quando a corrente elétrica ainda parece normal. Essa abordagem é ideal para capturar alterações sutis e progressivas, típicas de falhas em formação.
- Comparativo entre temperatura e corrente elétrica
Estabelece uma relação esperada entre corrente e temperatura para cada ativo. Se a temperatura estiver acima do normal para uma determinada carga elétrica, o sistema emite um alerta, indicando possível resistência elevada ou conexão defeituosa.
Ambas as análises geram insights automáticos, contextualizados e acionáveis, com foco total em apoiar a equipe de manutenção e os tomadores de decisão do setor industrial.
Muito além dos alarmes: diagnósticos com inteligência
O grande diferencial da WEG está na forma como os insights são apresentados.

Nada de alertas binários ou mensagens genéricas.
Cada insight inclui diagnósticos orientativos, com sugestões de ações específicas, como:
- Avaliar a persistência da anomalia térmica
- Verificar o histórico de corrente e temperatura de contato
- Inspecionar conexões mecânicas com torquímetro
- Verificar o alinhamento de disjuntores e parafusos de barramento
Isso significa mais eficiência no uso dos recursos técnicos, redução do tempo de resposta e foco nas intervenções realmente necessárias.

O que isso muda no dia a dia da indústria?
Para os operadores e equipes de manutenção, os ganhos são claros:
- Menos inspeções manuais e menos tempo gasto com diagnósticos rotineiros
- Maior precisão na priorização de ativos em risco
- Redução de falhas inesperadas, que comprometem a produção
- Mais disponibilidade e confiabilidade dos ativos críticos
Para gestores que buscam manutenção preditiva elétrica com IA, o WEGscan200 representa:
- Automação inteligente com base em IA treinada por especialistas da WEG
- Monitoramento escalável, padronizado e auditável
- Um diferencial técnico que vai além das soluções baseadas em thresholds fixos
Um modelo híbrido e robusto de Inteligência Artifical
A tecnologia por trás do WEGscan200 se baseia em uma abordagem híbrida.
De um lado, há a modelagem estatística adaptativa, que aprende o comportamento específico de cada instalação. Do outro, a lógica baseada em conhecimento de domínio, desenvolvida por engenheiros e especialistas da WEG.

Essa combinação permite uma interpretação contextualizada dos dados, com decisões mais inteligentes e menos falsos positivos. Esse é um ponto em que muitas soluções concorrentes ainda não conseguem entregar os mesmos resultados.
Estamos, literalmente, encapsulando o raciocínio técnico de especialistas em painéis elétricos dentro de uma lógica computacional. E isso está sendo aplicado em escala, nas maiores plantas do Brasil e do mundo.
Veja a IA em ação na indústria
WEGnology AI: manutenção preditiva elétrica com IA em escala industrial
Essa não é uma tecnologia experimental ou um conceito abstrato. A IA no WEGscan200, presente no ecossistema do WEGnology AI é um componente produtivo, já em funcionamento real, transformando a forma como indústrias de todos os portes fazem a gestão de seus ativos elétricos.
Ao investir nessa solução, a sua planta industrial ganha:
- Diagnósticos automáticos e confiáveis
- Redução de riscos operacionais
- Um parceiro tecnológico que entende da sua operação
Então, por que o WEGscan200 é diferente?
O WEGscan200, quando combinado à inteligência do WEGnology AI e à plataforma MFM, vai além do monitoramento tradicional. Ele interpreta dados, gera recomendações e ajuda equipes a tomarem decisões com base em fatos, não em suposições.
Esse é o novo padrão em manutenção preditiva elétrica com IA, e a WEG está liderando esse movimento.

O WEGscan200 é a solução mais completa para indústrias que buscam uma gestão completa dos seus ativos, com dados e inteligência artificial. Clique no botão abaixo para acessar a página do sensor para conexões elétricas da WEG e considere preencher o formulário para falar com nossos especialistas.
Leia também
O que é o MES – Sistema de Execução da Manufatura? Guia Completo 2026
O setor industrial vive uma transformação sem precedentes. Fábricas inteligentes, dados em tempo real e integração entre sistemas deixaram de ser diferenciais competitivos, tornaram-se pré-requisitos para...
WEG lidera seleção do Edital MetaIndústria com projeto inovador de Gêmeos Digitais
A capacidade de inovar da WEG acaba de ganhar um novo reconhecimento de peso. Fomos a empresa com o projeto mais bem avaliado nas etapas de classificação...
Sensor de vibração motor WEG: garantia estendida de até 4 anos
O sensor de vibração motor WEG é hoje um dos recursos mais eficientes para proteger ativos industriais e maximizar a disponibilidade de linha. Com o WEGscan100...