O futuro do controle de qualidade: como a Visão Computacional está transformando a indústria
Em um cenário industrial cada vez mais competitivo, a qualidade do produto final é um fator crucial para o sucesso. No passado, o controle de qualidade dependia fortemente de inspeções manuais, que, apesar de eficazes, estão sujeitas a falhas humanas e variabilidade.
A introdução da Visão Computacional, uma subdisciplina da inteligência artificial, tem revolucionado o presente e o futuro do controle de qualidade, trazendo novos níveis de precisão e eficiência.
A visão computacional permite que as máquinas “vejam” e interpretem o ambiente de maneira semelhante à humana, mas com maior consistência e rapidez. Esta tecnologia está sendo aplicada em uma ampla gama de indústrias, desde a fabricação de eletrônicos até a produção de alimentos, e seus benefícios são impressionantes.
Neste artigo, você vai saber o que é Visão Computacional, quais os benefícios que ela oferece no controle de qualidade e como essa tecnologia está impactando diferentes setores industriais, oferecendo insights sobre os desafios da implementação e como a WEG pode trazer benefícios tangíveis aos resultados na sua indústria. Boa leitura!

O que é Visão Computacional?
Antes de explorarmos como a Visão computacional está transformando o controle de qualidade, é importante entender o que essa tecnologia realmente envolve.
Em termos simples, a Visão Computacional, ou Sistema de Visão, refere-se ao processo de permitir que computadores e sistemas interpretem e façam decisões com base em dados visuais.
Isso é feito através de algoritmos complexos que processam imagens ou vídeos, identificando padrões e anomalias que podem ser indetectáveis a olho nu.
Por exemplo, em uma linha de produção, câmeras equipadas com software de um sistema de visão industrial podem inspecionar produtos em tempo real, identificando defeitos como arranhões, amassados ou variações de cor que não estão em conformidade com os padrões estabelecidos.
Leia também: Utilizando Visão Computacional para verificação precisa de pequenos defeitos
Benefícios da Visão Computacional no controle de qualidade
À medida que a inspeção industrial por câmera se torna uma tecnologia central no futuro do controle de qualidade, as empresas estão descobrindo uma série de benefícios que vão muito além da simples automação.
Confira a seguir os benefícios que comprovam como esses avanços podem impactar positivamente a competitividade e a sustentabilidade das suas operações industriais.
Aumento da precisão
A precisão é talvez o benefício mais evidente dos sistemas de visão para inspeção. Ao eliminar a subjetividade associada às inspeções manuais, a tecnologia garante que cada produto seja avaliado de acordo com os mesmos critérios rigorosos. Isso não só reduz a incidência de defeitos como minimiza a variabilidade no processo de produção.
Redução de desperdício
Uma inspeção manual imprecisa pode levar ao descarte desnecessário de produtos. O sistema de visão ajuda a diferenciar entre defeitos críticos e menores, permitindo a correção de falhas em vez do descarte completo do produto.
Como resultado, as empresas podem reduzir significativamente o desperdício e melhorar a sustentabilidade do processo de fabricação.
Eficiência operacional
A automação do controle de qualidade com um sistema de visão aumenta a velocidade do processo de inspeção. Sistemas de inspeção visual automatizados podem analisar centenas de produtos por minuto, muito mais rápido do que qualquer processo manual.
Isso libera os trabalhadores para se concentrarem em tarefas mais complexas e estratégicas, ao mesmo tempo em que mantém uma produção contínua e eficiente.
Escalabilidade
À medida que as operações crescem, a necessidade de um controle de qualidade eficiente aumenta. Um bom sistema de visão industrial é altamente escalável e pode ser facilmente integrado em várias linhas de produção ou em diferentes etapas de um processo de fabricação. Isso a torna uma solução flexível para empresas de todos os tamanhos.
Redução de custos
Com a combinação de maior precisão, redução de desperdício e eficiência operacional, a Visão Computacional resulta em uma redução significativa dos custos associados ao controle de qualidade.
A implementação inicial da tecnologia pode exigir um investimento, mas os retornos são frequentemente rápidos e substanciais, com uma redução nas despesas operacionais e um aumento na produtividade.
Aplicações práticas da Visão Computacional em diferentes setores industriais
Veja como diferentes setores, como o automotivo, eletrônico, alimentício e têxtil, estão aplicando essa tecnologia para resolver problemas específicos, já pensando no futuro do controle de qualidade em seus processos.
1. Indústria automotiva

Sistema de Visão inspecionando a qualidade e presença da soldagem MAG
Na indústria automotiva, o Sistema de Visão por câmera está sendo usado para inspecionar peças e componentes durante a montagem dos veículos. Desde a verificação de soldas até a inspeção de pintura, essa tecnologia garante que cada carro que sai da linha de produção atenda aos mais altos padrões de qualidade.
2. Fabricação de eletrônicos

Sistema de Visão identificando a posição exata para a captação precisa pelo braço robótico
Na fabricação de eletrônicos, a precisão é crucial. As câmeras industriais de alta resolução são empregadas para inspecionar placas de circuito impresso (PCBs), identificando microdefeitos que poderiam comprometer o funcionamento do produto final. Isso melhora a qualidade, enquanto reduz o tempo de retrabalho e a necessidade de reparos futuros.
3. Indústria alimentícia

Sistema de Visão Computacional validando as informações da data de fabricação e validade em embalagens de iogurte
A segurança e a qualidade dos alimentos são prioridades na indústria alimentícia. A Visão Computacional pode ser utilizada para inspecionar alimentos em busca de contaminantes ou imperfeições, garantindo que apenas os produtos de melhor qualidade cheguem aos consumidores.
Além disso, pode ser usada para verificar a integridade das embalagens, prevenindo problemas de segurança alimentar.
Exemplos de sucesso de clientes
Confira cases de sucesso de clientes WEG que aderiram ao uso de Sistemas de Visão para o controle de qualidade.
Empresa do ramo automotivo
Problema: Alta incidência de defeitos em peças soldadas, resultando em retrabalho e atrasos na produção.
Solução: Implementação de Visão Computacional para inspeção automatizada de soldas.
Benefícios: Redução de 30% no tempo de inspeção e 25% na taxa de retrabalho.
Empresa do ramo alimentício
Problema: Contaminantes visuais não detectados em produtos alimentícios.
Solução: Implementação de sistemas de Visão Computacional na linha de produção.
Benefícios: Redução de 40% nas reclamações de clientes e aumento de 10% na eficiência da produção.
Desafios e considerações na implementação da Visão Computacional
Embora os benefícios dos sistemas de visão sejam claros, a implementação dessa tecnologia pode apresentar desafios e, conhecendo todos eles de perto, os especialistas da WEG já pensaram em soluções para tudo.
Integração com sistemas existentes
Um dos principais obstáculos é a necessidade de integração com sistemas já existentes. Isso porque, para que o sistema de visão funcione de maneira eficaz, é crucial que os dados coletados sejam compatíveis com os sistemas de controle de qualidade já em uso.
A linha de Sistemas de Visão da WEG, como o CVU-SENS-300, foi projetada para se integrar de maneira eficaz aos sistemas industriais preexistentes. Esses sistemas garantem que os dados coletados sejam compatíveis com os processos de controle de qualidade já em uso, facilitando a adoção da nova tecnologia sem grandes interrupções nas operações.
Escolha adequada do hardware e software
Além disso, a escolha adequada do hardware e software é fundamental. Diferentes indústrias e aplicações podem exigir diferentes tipos de câmeras, sensores e algoritmos. A personalização da solução de Visão Computacional é, portanto, um passo muito importante para garantir o sucesso da implementação.
Nesse sentido, a WEG oferece uma seleção robusta de hardware e software adaptados para diferentes indústrias. Por exemplo, o CVU-SENS-300, um computador industrial compacto, é otimizado com tecnologias como o Intel OpenVINO™, o que garante alta performance em aplicações de processamento de imagens exigentes.
Além disso, a linha de câmeras MV-SENS-300, disponível em várias resoluções, oferece flexibilidade e alta precisão, ajustando-se a diferentes necessidades de inspeção e automação.
Treinamento e a adaptação da equipe
Por fim, o treinamento e a adaptação da equipe também são considerações essenciais. A transição de um sistema manual para um automatizado pode exigir um período de ajuste, durante o qual os funcionários precisarão aprender a operar os novos sistemas e interpretar os dados gerados.
Para esse desafio, a WEG oferece suporte técnico especializado e materiais didáticos para garantir que os funcionários possam operar os novos sistemas e interpretar os dados gerados de forma eficaz, minimizando o tempo de adaptação e maximizando o retorno sobre o investimento em novas tecnologias.
Também poderá se interessar: O que são sensores industriais e por que eles são importantes para a automação industrial?
Conclusão
A Visão Computacional está, sem dúvida, transformando o futuro do controle de qualidade industrial. Com benefícios que vão desde a redução de custos até a melhoria da eficiência e da precisão, esta tecnologia é uma ferramenta útil para qualquer empresa que busque manter sua competitividade em um mercado global cada vez mais exigente.
Para os analistas de controle de qualidade, a adoção de um Sistema de Visão já se tornou uma necessidade estratégica. Conforme as empresas continuam a buscar maneiras de otimizar suas operações, aquelas que adotam essa tecnologia estarão mais bem posicionadas para oferecer produtos de alta qualidade de forma consistente e eficiente.
A WEG Digital & Sistemas se orgulha de estar na vanguarda dessa revolução tecnológica, oferecendo soluções de Visão Computacional que são adaptadas às necessidades específicas de cada cliente.
Entre em contato com um de nossos especialistas para descobrir como podemos ajudar sua empresa a alcançar novos patamares de qualidade e eficiência.
Leia também
Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo
Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...
Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo
Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...
Como a Raroz Alimentos reduziu perdas e aumentou a eficiência com Visão Computacional da WEG
A Raroz Alimentos atua no mercado desde 1985 e se consolidou como uma das principais beneficiadoras de arroz da fronteira oeste do Rio Grande do Sul....