As vantagens da Visão Computacional para a indústria 4.0: como essa tecnologia pode fazer a diferença no seu negócio
As vantagens da Visão Computacional para a indústria 4.0: como essa tecnologia pode fazer a diferença no seu negócio

A indústria 4.0 é um conceito que representa a quarta revolução industrial, caracterizada pela integração de tecnologias digitais, físicas e biológicas, que permitem a criação de sistemas produtivos mais inteligentes, conectados e autônomos. Nesse cenário, a Visão Computacional surge como uma ferramenta essencial para potencializar a eficiência, a qualidade e a inovação dos processos industriais. Mas o que é visão computacional e quais são as suas vantagens na indústria 4.0?
A visão computacional é uma área da ciência da computação que busca desenvolver algoritmos e técnicas capazes de extrair informações úteis de imagens e vídeos, simulando a capacidade humana de ver e interpretar o mundo visual. A visão computacional pode ser aplicada em diversas tarefas, como reconhecimento facial, detecção de objetos, análise de movimento, segmentação de imagens, dimensionamento de objetos, inspeção de qualidade, contagem de objetos, entre outras.
Na indústria 4.0, a visão computacional pode ser utilizada para melhorar a eficiência dos processos de produção. Por meio dela, é possível captar, processar e transmitir dados baseados em imagens de forma rápida e precisa, gerando informações valiosas para controle de qualidade, tomada de decisão, otimização de recursos, prevenção de falhas, segurança do trabalho, etc.
+ Leia também: Visão Computacional: a solução da WEG para detectar fissuras e defeitos em cabos e fios elétricos e de comunicação

Vantagens do uso de visão computacional na indústria 4.0
As vantagens do uso de visão computacional na indústria 4.0 são inúmeras e variam de acordo com o tipo e o objetivo da aplicação. No entanto, podemos destacar alguns benefícios gerais, como:
- Automação: a visão computacional permite que as máquinas realizem tarefas que antes dependiam da intervenção humana, como inspeção, classificação, medição, identificação, etc. Isso reduz o tempo, o custo e a possibilidade de erros, aumentando a produtividade e a qualidade dos produtos e serviços;
- Eficiência: a visão computacional possibilita que as máquinas se adaptem às condições do ambiente e dos processos, ajustando seus parâmetros e ações de forma dinâmica e inteligente. Isso melhora o aproveitamento dos recursos, a economia de energia, a redução de desperdícios e a sustentabilidade ambiental;
- Inovação tecnológica: a visão computacional estimula o desenvolvimento de novas soluções e produtos que agregam valor e competitividade ao mercado.
+ Leia também: O que são sensores industriais e por que eles são importantes para a automação industrial?

Exemplos de aplicações de visão computacional na indústria 4.0
Para ilustrar as vantagens do uso de visão computacional na indústria 4.0, vamos apresentar alguns exemplos de aplicações práticas em diferentes setores e atividades:
- Inspeção de qualidade: essa tecnologia pode ser empregada para verificar se os produtos estão de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos, detectando defeitos, anomalias, irregularidades, manchas, rasgos, furos etc. Por exemplo: em fábricas de automóveis, a visão computacional pode ser usada para inspecionar defeitos em peças, pintura, alinhamento, montagem de componentes, etc.;
- Medição de objetos: a visão computacional pode ser usada para medir dimensões, volume e área de objetos de forma precisa sem a necessidade de instrumentos físicos ou contato manual. Por exemplo, em uma fábrica de móveis, a visão computacional pode ser usada para medir as peças de madeira, os parafusos, as dobradiças, etc. e verificar se estão de acordo com as especificações do projeto, evitando erros de montagem e desperdício de material;
- Contagem de objetos: um sistema de visão computacional pode ser usado para contar o número de objetos em uma cena, seja em imagens estáticas ou em vídeos, de forma rápida e confiável. Por exemplo, na indústria alimentícia, o sistema pode ser usado para contar o número de frutas, ovos ou outros produtos enquanto passam por uma esteira transportadora;
- Leitura de códigos de barra e QR code: a visão computacional pode ser usada para ler e decodificar códigos de barra e QR code em linhas industriais e centros de logística de forma eficiente, sem a necessidade de dispositivos específicos. Por exemplo, em um centro de distribuição, o sistema pode ser usado para ler os códigos dos produtos ou embalagens e obter informações sobre estoque e rastreabilidade;
- Segurança do trabalho: a visão computacional também pode ser aplicada para prevenir e evitar acidentes de trabalho, protegendo a saúde e a integridade dos trabalhadores;

+ Leia também: Como o Sistema de Visão Computacional WEG melhorou a qualidade da tinta em um caso real
Sistema de Visão Computacional da WEG: Segurança e confiabilidade no processo produtivo
O Sistema de Visão Computacional da WEG é uma solução inovadora e eficiente para garantir a qualidade dos produtos e a segurança dos consumidores.
Com a nossa tecnologia, você pode realizar inspeções visuais de alta precisão, qualidade e velocidade em diversos segmentos industriais. Com nosso Sistema de Visão você tem o que é essencial para garantir a qualidade do seu produto e otimizar a rentabilidade da sua produção.
- Precisão – Altamente preciso, permitindo a detecção de variações mínimas na qualidade dos produtos e dos processos produtivos.
- Flexibilidade – Adaptável para diferentes processos produtivos. Além disso, é facilmente integrável com outras tecnologias.
- Confiabilidade – Desenvolvido com materiais de alta qualidade e tecnologia de ponta, garantindo sua confiabilidade e durabilidade.
Aumente a produtividade, reduza custos e alcance uma eficiência operacional superior.
Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas clicando no botão abaixo.

+ Leia também: Solução de Visão Computacional da WEG usada para garantir a qualidade de bobinas de papelão
Leia também
Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo
Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...
Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo
Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...
Case WEG: A Jornada de Digitalização e Ganho de Performance na Suggar Eletrodoméstico
A verdadeira transformação de uma fábrica não acontece apenas quando novas máquinas chegam, mas quando a inteligência de dados passa a comandar a operação. Com mais...