Blog WEG Digital & Sistemas

O que são sensores industriais e por que eles são importantes para a automação industrial?

6 fev 2024

O que são sensores industriais e por que eles são importantes para a automação industrial?

 

A automação industrial é um processo que visa aumentar a eficiência, a qualidade e a segurança dos processos produtivos, reduzindo a dependência da intervenção humana. Para isso, é preciso contar com equipamentos capazes de medir, monitorar e controlar as variáveis envolvidas na produção, como temperatura, pressão, velocidade, posição, cor, forma, etc. Esses equipamentos são os sensores industriais, que são elementos essenciais para a base de qualquer sistema integrado e inteligente.
Neste artigo, vamos explicar o que são os sensores industriais, como eles funcionam, quais são os seus tipos e como escolher o sensor ideal para cada aplicação. Acompanhe!

 

O que são sensores industriais?

Os sensores industriais são dispositivos que recebem estímulos do ambiente (que podem ser de natureza física ou química) e transformam esses estímulos em sinais ou dados que podem ser interpretados por um sistema. Esses sinais ou dados podem ser analógicos ou digitais, dependendo do tipo de sensor e da sua finalidade.
Eles funcionam como transdutores, ou seja, convertem uma forma de energia em outra. Por exemplo, um sensor de temperatura converte a energia térmica em energia elétrica, que pode ser medida por um termômetro. Um sensor de visão converte a energia luminosa em energia elétrica, que pode ser processada por um algoritmo de visão computacional.
Os sensores industriais são utilizados para extrair dados em tempo real de determinado trecho de uma linha de produção. Esses dados permitem um controle eficaz sobre a linha, possibilitando identificar produtos defeituosos, ler códigos de embalagens, medir dimensões de peças e diversas outras aplicações.

+ Leia também: Conheça o sensor WEG de corrente e temperatura para barramentos e conexões elétricas

 

Como funcionam os sensores industriais?

O funcionamento dos sensores industriais pode ser dividido em três etapas:

  • Captura do estímulo: o sensor recebe o estímulo do ambiente, que pode ser luz, calor, som, pressão, etc. O sensor deve ser sensível ao tipo de estímulo que se deseja medir ou detectar.
  • Conversão do estímulo: o sensor transforma o estímulo em um sinal ou dado que pode ser transmitido ou armazenado. O sinal ou dado pode ser analógico ou digital, dependendo do tipo de sensor e da sua finalidade.
  • Comunicação do sinal ou dado: o sensor envia o sinal ou dado para um sistema, que pode ser um controlador, um computador, um display, etc. O sistema pode interpretar o sinal ou dado e tomar decisões ou ações baseadas nele.

 

Quais são os tipos de sensores industriais?

Existem diversos tipos de sensores industriais que podem ser classificados de acordo com a natureza do estímulo, do sinal ou do dado. A tabela a seguir mostra alguns exemplos de sensores industriais e seus respectivos estímulos, sinais e dados.

Tipos de sensores, estímulos, sinais e dados

 

Como escolher o sensor industrial ideal?

A escolha do sensor industrial ideal depende de diversos fatores, como:

  • A finalidade da medição ou detecção: o que se quer medir ou detectar com o sensor? Qual é o objetivo da aplicação?
  • A natureza do estímulo: qual é o tipo de estímulo que se quer medir ou detectar? Qual é a faixa de valores possíveis do estímulo?
  • A precisão e a resolução do sensor: qual é o grau de exatidão e de detalhamento que se quer obter com o sensor? Qual é o erro máximo aceitável na medição ou detecção?
  • A velocidade e a frequência do sensor: qual é a rapidez e a periodicidade que se quer obter com o sensor? Qual é o tempo máximo de resposta e de atualização do sensor?
  • A compatibilidade e a comunicação do sensor: qual é o tipo de sinal ou dado que o sensor gera? Como o sensor se comunica com o sistema? Qual é o protocolo de comunicação utilizado pelo sensor?
  • A robustez e a confiabilidade do sensor: qual é o nível de resistência e de durabilidade do sensor? Como o sensor se comporta em condições adversas de temperatura, umidade, vibração, etc.?
  • O custo e a disponibilidade do sensor: qual é o preço e a facilidade de obtenção do sensor? Como o sensor se relaciona com o custo-benefício da aplicação?

Esses fatores devem ser analisados de acordo com as características e as necessidades de cada aplicação, buscando o sensor que ofereça o melhor desempenho e a melhor relação custo-benefício.

+ Leia também: Os Benefícios da IoT para a Indústria: Impulsionando a Inovação e Eficiência

 

Sensor de Vibração e Motores WEG: Garantia Estendida em 2 anos

Escolher um sensor industrial vai além das especificações técnicas. É preciso considerar a solidez do fabricante, o suporte pós-venda e a segurança de que o investimento terá respaldo ao longo do tempo. A WEG oferece exatamente isso: décadas de expertise em engenharia de motores elétricos e, agora, um benefício inédito para quem adota o WEGscan100. Motores WEG equipados com o sensor de vibração WEGscan100 e com assinatura MFM ativa passam a contar com 2 anos adicionais de garantia, podendo chegar a 4 anos a partir da data de fabricação, conforme modelo do motor. A lógica é direta: ao monitorar continuamente a saúde do ativo com coletas regulares de dados, a WEG tem a confiança de ampliar a cobertura do motor. Para o gestor de manutenção, isso significa menor risco operacional, maior disponibilidade de planta e a segurança de estar respaldado por quem fabrica o equipamento. Motores que duram mais. Garantia que comprova. Confira as regras da campanha.

+ Leia também: Sensor de vibração industrial e motor WEG: conheça a garantia estendida

 

Conclusão

Os sensores industriais são dispositivos fundamentais para a automação industrial, pois permitem medir, monitorar e controlar as variáveis envolvidas na produção, aumentando a eficiência, a qualidade e a segurança dos processos.
Existem diversos tipos de sensores industriais, que podem ser classificados de acordo com a natureza do estímulo, do sinal ou do dado. A escolha do sensor ideal depende de vários fatores, como a finalidade, a precisão, a velocidade, a comunicação, a robustez e o custo do sensor.Para saber mais sobre os sensores industriais da WEG e fazer a escolha certa para a sua empresa, fale com nossa equipe de especialistas clicando no botão abaixo.

Fale com especialista WEG

Leia também

Colaboradora inspeciona pack de baterias com o Sistema de Visão Computacional WEG
Estudos de Caso Visão Computacional
27 ago 2026

Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo

Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...

Estudos de Caso Visão Computacional
18 ago 2026

Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo

Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...

Estudos de Caso Transformação Digital Indústria 4.0 Indústria 4.0
1 jul 2026

Case WEG: A Jornada de Digitalização e Ganho de Performance na Suggar Eletrodoméstico

A verdadeira transformação de uma fábrica não acontece apenas quando novas máquinas chegam, mas quando a inteligência de dados passa a comandar a operação.  Com mais...

Inscreva-se em nossa newsletter

    Acompanhe nosso conteúdo exclusivo

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo