A WEG participou, recentemente, das manutenções preventivas anuais de entressafra nas máquinas das unidades da Raízen, uma das empresas mais competitivas do mundo no segmento de energia. A gigante do setor, que produz açúcar, etanol e energia elétrica, figura entre as cinco maiores do país em faturamento.

Os serviços foram realizados em duas etapas, contemplando atividades no campo e na oficina. Os trabalhos em campo foram a manutenção de 14 motores elétricos e 31 geradores nas unidades Costa Pinto/SP, Univalem/SP, Rafard/SP, Jataí/GO, Bonfim/SP, Barra Bonita/SP, Ipaussu/SP e Gasa/SP. Na oficina, em São Bernardo do Campo/SP, foram a manutenção em seis geradores de potência entre 31,25 a 56,2 MVA das unidades de Barra Bonita/SP, Jataí/GO, Univalem/SP, Ipaussu/SP e Rafard/SP.

Utilizando as melhores técnicas de manutenção em máquinas elétricas, na primeira etapa técnica de manutenção preventiva adotada pela Raízen, foi a realização das Peritagens Eletromecânicas de todos os Geradores e Motores de grande porte em operação. “Por meio da realização de inspeções, testes e avaliações do estado operacional do equipamento pudemos definir quais máquinas deveriam ser enviadas para uma manutenção em oficina” resume o gerente de Manutenção Elétrica, Automação e Geração de Energia Corporativo da Raízen, Fabiano André Lourenço.

A parceria estreita ainda mais o relacionamento entre as marcas, já que a Raízen é também cliente WEG no que se refere à aquisição de equipamentos. De acordo com o orçamentista da WEG, Eslei Mariano, responsável pelos serviços realizados em campo, o principal objetivo do trabalho foi avaliar as condições elétricas e mecânica das máquinas. “A manutenção preventiva é muito importante, pois mantém os equipamentos em operação, evitando paradas não programadas, por exemplo, o que causaria prejuízos ao cliente”, explica.

A Manutenção foi realizada em um período curto e durante uma parada programada, na entressafra, sem comprometer o fluxo de produção do cliente. Já o analista de vendas da WEG, Adriano Cavalcanti Mendes, responsável pelos serviços em oficina, reitera que a manutenção traz tranquilidade e economia ao cliente. “O gerador é o ‘coração’ da planta e manter ele funcionando de forma ininterrupta e por mais tempo vai evitar perdas de receita”, destaca.

As atividades realizadas oferecem confiabilidade e dinamismo para a operação da planta da Raízen. Com elas, evitam-se gastos extras de tempo e de recursos em paradas para manutenções corretivas. “A WEG fez a manutenção e a inspeção dos nossos equipamentos. Essa medida preventiva nos dá a segurança de uma safra sem problemas e sem paradas inesperadas. Uma parada traria muitos prejuízos à nossa safra, além de perda de geração de energia. Por isso, é fundamental essa parceria com a WEG”, resume o gerente de suprimentos industriais da Raízen, Edson Luís Stevanato. 

Clique aqui e saiba mais sobre esse centro de serviços.