Tradicional fabricante de compressores a pistão, com quase quatro décadas no mercado, a Schulz S.A. sempre utilizou os motores WEG em seus compressores. Quando, nos anos 80, decidiu ampliar a sua área de atuação, entrando no segmento de compressores parafuso para uso industrial, não teve dúvidas: chamou a parceira de longa data para o projeto. Lado a lado, as duas desenvolveram o produto de alta tecnologia, que hoje conta com soluções completas WEG, desde os motores até as chaves de partida que conferem proteção especial aos compressores.

A parceria trouxe bons resultados para ambas as empresas. Na época, a WEG apostou no cliente e criou uma estrutura interna para fabricar este tipo de chave, ainda em pequena escala. Era o embrião do departamento de Chaves Especiais, uma ilha de produção de chaves dirigidas a compressores, que hoje oferece atendimento dedicado aos seus clientes, com soluções para atender as peculiaridades de cada um, garantindo mais eficiência com melhor relação custo-benefício. Além disto, passaram a fornecer motores mais potentes: a Schulz utilizava motores de até 40 HP e com os compressores parafuso esta demanda passou a ser de até 250 HP.
Hoje, a WEG está presente em praticamente 100% do que é fabricado na Divisão Compressores da empresa.

Juntas, as duas continuam inovando. De dois anos para cá, os tradicionais compressores a pistão também passaram a contar com as chaves especiais de partida – uma novidade que possibilita maior proteção contra as oscilações de energia.

“O mundo reconhece a WEG como uma empresa de tecnologia nas áreas que atua e isto agrega valor ao produto Schulz”, afirma, Plácido Marciano da Rosa – Gerente de Manufatura da Divisão Compressores da Schulz, destacando a importância da WEG no desenvolvimento de novos produtos, que é feito em conjunto pelas áreas de engenharia das duas empresas, inclusive na hora dos testes. Nestas situações, a WEG analisa a demanda do cliente e adapta os seus próprios produtos a esta necessidade – se isto não for possível, cria novas soluções, de acordo com as especificações técnicas exigidas. “A WEG tem a tecnologia e as pessoas para isto. É um diferencial muito importante”, constata Plácido Marciano da Rosa – Gerente de Manufatura da Divisão Compressores da Schulz, acrescentando que a credibilidade também é fundamental: “Quando você compra um produto SCHULZ com motores WEG, tem a certeza de que tem algo duradouro e confiável”. Na prática, isto se traduz em tranquilidade, já que uma eventual interrupção no funcionamento de um equipamento como o compressor parafuso pode até parar uma fábrica.

Saiba mais sobre a Schulz

A Schulz S.A. é uma empresa 100% brasileira, com presença em mais de 70 países. Fundada em 1963, em Joinville (SC), emprega mais de 2.700 pessoas, que atuam nas divisões Automotiva e Compressores, totalizando um complexo de 76 mil m2 de área construída, num terreno de 359 mil m² - grande parte coberta com vegetação nativa preservada.
Há 40 anos Schulz utiliza motores WEG em seus compressores