Industrial Pump Sales & Service fue contactado a través de un asociado y contratado por la compañía de administración de propiedades de One International Place para actualizar su antiguo sistema de impulsión. Las bombas impulsoras, que son críticas para los sistemas de agua doméstica en los rascacielos modernos, son responsables de "aumentar" la presión del agua para que el agua pueda circular a los pisos superiores.

Con 46 pisos, One International Place es el sexto edificio más alto de Boston. Cada edificio más alto que cinco pisos necesita un sistema de impulsión porque la presión del agua disminuye a medida que aumenta la elevación. Industrial Pump Sales & Service se encargó de instalar un sistema de impulsión que tomaría 75 psi (libras por pulgada cuadrada), que es la presión del agua a nivel de la calle, y aumentaría la presión de descarga del sistema a 315 psi.

"Fuimos responsables de actualizar todo el sistema de impulsión", explica Joe Dias, gerente de ventas de Industrial Pump Sales & Service, "elegimos tres bombas verticales multicelulares, tres motores de 60hp y tres convertidores de frecuencia CFW11 Pump Genius de WEG. "Los convertidores se eligieron porque venían equipados con Pump Genius, que es una característica personalizada de las unidades WEG. En este sistema de impulsión específico, Pump Genius fue perfecto para controlar la disposición de bombas multicelulares.

El software Pump Genius funciona con las unidades CFW11 para controlar el sistema de impulsión, controlar la presión del sistema y mantener un flujo de 600 galones por minuto a través de cada bomba. El Pump Genius Multiplex permite el control de hasta 5 bombas y tiene una interfaz intuitiva para una fácil programación, control y monitoreo. El Pump Genius es capaz de diagnosticar cuándo una bomba consume más energía de que debería, y mediante la información de carga y velocidad, la unidad monitorea automáticamente y envía una advertencia en el caso de una fuga en la tubería. La presión máxima del sistema también se puede configurar para disparar en caso de condiciones de tuberías obstruidas.

Industrial Pump Sales & Service tiene un profundo conocimiento y experiencia con la solución WEG Pump Genius, ya que ha prestado servicios en una cantidad importante de instalaciones en toda Nueva Inglaterra. Cuando llegó el momento de actualizar el sistema de impulsión en One International Place, Pump Genius fue una elección fácil, incluso cuando la instalación no lo era. "Instalar el nuevo sistema de impulsión no fue fácil porque el edificio estaba ocupado y eso es como tratar de operar a alguien mientras están en medio de un partido de tenis", se ríe Dias. "Trabajamos toda la noche para hacer funcionar la primera bomba para que el edificio tuviera el agua que necesitaban por la mañana, y luego pasamos las siguientes 3 noches para que todo el sistema estuviera en pleno funcionamiento".

El sistema mejorado de impulsión ha estado funcionando bien desde 2014, con el Pump Genius asegurándose de que las tres bombas trabajen juntas para satisfacer la demanda del sistema de agua doméstica dentro del One International Place.

¡Mira el video y aprenda más sobre Pump Genius!

Acerca de Industrial Pump Sales & Service

Industrial Pump Sales & Service es una empresa de servicio completo que ofrece diseño completo del sistema de bombeo, servicio interno, servicio de campo, piezas de repuesto y servicio de emergencia 24/7 para Rhode Island, Massachusetts, Connecticut y New Hampshire. Obtenga más información en www.ipspumps.com.