• Recherche Rapide
  • Actualités
  • Télécharger
France
Change to Another Country
Rechercher


Media Center
Recherche Rapide
Actualités
Produits et Solutions

» Home » Media Center » Actualités » Produits et Solutions » Moteurs plus éfficaces: arme contre la crise

Août 31, 2009 / Produits et Solutions

Moteurs plus éfficaces: arme contre la crise

Nouvelle usine Bunge éleve sa capacité d'extraction d'huile de soja utilisant moteurs Wmagnet. Cet équipement présente le coût plus réduit du marché.

Équipement avec aimants permanents et haute efficacité énergetique a eté choisi pour être part du projet innovateur de la Bunge Alimentos.
Agrandir
Moteurs plus éfficaces: arme contre la crise
Réduire la fenêtreAggrandir la fenêtreFermer
 
Équipement avec aimants permanents et haute efficacité énergetique a eté choisi pour être part du projet innovateur de la Bunge Alimentos.

Équipement avec aimants permanents et haute efficacité énergetique a eté choisi pour être part du projet innovateur de la Bunge Alimentos.

 
Équipement avec aimants permanents et haute efficacité énergetique a eté choisi pour être part du projet innovateur de la Bunge Alimentos.
Le moteur Wmagnet possède haut niveau de rendement, perte électrique plus réduite, niveau de bruit plus bas, moindre poids (36% en moyenne) et moindre volume (47% en moyenne) que les moteurs communs.
Agrandir
Moteurs plus éfficaces: arme contre la crise
Réduire la fenêtreAggrandir la fenêtreFermer
 
Le moteur Wmagnet possède haut niveau de rendement, perte électrique plus réduite, niveau de bruit plus bas, moindre poids (36% en moyenne) et moindre volume (47% en moyenne) que les moteurs communs.

Le moteur Wmagnet possède haut niveau de rendement, perte électrique plus réduite, niveau de bruit plus bas, moindre poids (36% en moyenne) et moindre volume (47% en moyenne) que les moteurs communs.

 
Le moteur Wmagnet possède haut niveau de rendement, perte électrique plus réduite, niveau de bruit plus bas, moindre poids (36% en moyenne) et moindre volume (47% en moyenne) que les moteurs communs.

Un an après l'annonce officielle de sa nouvelle usine à Mutum, au Mato Grosso, Bunge Alimentos se prépare pour le démarrage des 26 moteurs Wmagnet installés à l'entreprise. "On a choisi les moteurs Wmagnet parce qu'on cherche une éfficacité differentiée pour Nova Mutum", dit Roberto Lucio Cervieri, gérant de projets de Bunge. Les moteurs WEG à aimants permanents possèdent caractéritiques qui agiront directement sur l'économie de l'industrie. Dû à leur technologie révolutionnaire, qui utilise des aimants permanents dans sa conception, les moteurs ont un niveau de rentement haut, pertes électriques plus réduites, niveaux de bruit plus bas, moindre poids (36% en moyenne) et mineur volume (47% en moyenne) que les moteurs communs. "L"utilisation du Wmagnet se refléte aussi sur l'augmentation de la vie utile et à la fois, du moteur et les équipements de l'usine", explique Ademar José Marcarini, gérant de ventes de WEG Motores. "L'objectif de Bunge est l'innovation, Nova Mutum est un projet innovateur en ce qui concerne l'automation et aussi le procès, et comme ça on ne pourrait oublier l'inquiétude de l'actualité mondiale qui est l'éfficacité enérgetique, et pour ça nous avons opté pour ces moteurs, avec la courbe de rendement differentiée on gange en efficacité, on réduit la consommation d'énergie et augmente l'économie", affirme Leandro Yamachita, responsable du projet électrique de la Bunge NM. La nouvelle unité de exploitation de soja au district de Nova Mutum (à 264 km au nord de Cuiabá) aura une capacité pour processes quatre mille tonnes de soja par jour, plus ou moins 1,2 millions de tonnes/an. En 2009 la production mondiale de soja doit arriver à 240 millions de tonnes. Le Brésil est le second producteur mondial de soja en grain et l'exportateur principal de son de soja.

Imprimer
Indiquer cette page


Informations similaires
 
Media Center » Actualités » Produits et Solutions
Hybrid designs set new benchmarks for efficiency.

 
Media Center » Actualités » Produits et Solutions
Le Président du Mexique Inaugure l’Usine de Congénération avec la Technologie WEG

 
Media Center » Actualités » Corporate
WEG increases its shareholding in Voltran, Mexico, and announced the acquisition of control of the Zest Group, in South Africa.


 



Recherche Rapide
Actualités - etre informé des actualités de WEG
Newsletter - recevoir les actualités par e-mail