Media Center
Acceso Rápido
Noticias Productos y Soluciones
Aumentar textoReducir texto

Home » Media Center » Noticias » Productos y Soluciones » Transformadores de potencia en Argentina


agosto 21, 2008/ Productos y Soluciones
Transformadores de potencia en Argentina
La maquina en cuestión es un 15MVA con primario en 132kV y secundario 33/13,2kV. Instalada en la localidad de Apolinario Saravia (Provincia de Salta), su fabricación alcanzo el record de 180 días.

WEG ha ofrecido la mejor alternativa de plazo de fabricación (180 días) de un transformador de potencia, lo que puede ser considerado un record cuando se compara con los plazos ofrecidos por la competencia (300 días).

El transformador fue instalado en una subestación de la localidad de Apolinario Saravia en la provincia de Salta (Argentina), proyectada con el objetivo de mejorar la situación del abastecimiento de energía en la zona, ya que la misma se encontraba conectada desde la Localidad de Joaquín V. González por una línea de 33kV de 100km de longitud.

La fabricación record del transformador ha permitido realizar la obra en apenas 10 meses y ubica a WEG como una excelente opción para las necesidades de nuestro mercado. Una de las empresas involucradas en el montaje de esta subestación fue la del Ingeniero Pablo Martos, montador/instalador de productos WEG en Salta.

La zona es principalmente Agrícola e Industrial y los nuevos requerimientos de energía se encontraban limitados. Con la puesta en servicio de la nueva subestación se podrá dar energía a los nuevos emprendimientos en diversas áreas, como:

  • Agricultura (soja, maíz, poroto, sorgo, trigo);
  • Agroindustrial: silos de almacenaje de granos y oleaginosas;
  • Industrias fruticolas: procesadoras de citrus;
  • Industrias madereras: aserraderos y carpinterias.
Comentar
Imprimir
Indique esta página



 



WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2008 WEG. Todos los derechos reservados