Media Center
Acceso Rápido
Noticias Productos y Soluciones
Aumentar textoReducir texto

Home » Media Center » Noticias » Productos y Soluciones » Energía garantizada en Votorantim


noviembre 13, 2008/ Productos y Soluciones
Energía garantizada en Votorantim
La implantación de subestaciones WEG en ocho nuevas fábricas del Grupo Votorantim, estimada en 16 millones de euros, demuestra el éxito de la alianza exclusiva iniciada en 2001

Por medio de un contrato exclusivo, firmado en el año de 2001, WEG suministra motores BT y MT, además de drives y CCMs, para diversas instalaciones del Grupo Votorantim, uno de los mayores conglomerados económicos de Brasil, que actúa en varios segmentos industriales como los de cemento y concreto, celulosa y papel, acero, cítricos concentrados, entre otros. “Con la renovación del acuerdo, la exitosa alianza va extenderse hasta el 2012”, explica Roberto Carlos Contini, analista de ventas técnicas de WEG.

Las últimas acciones de WEG, para el holding, se refieren a la instalación de ocho subestaciones de energía distribuidas por todo el país, en una inversión de cerca de 16 millinoes de euros. En Votorantim Cementos, están siendo suministradas seis subestaciones, con unidades en 69 y 138kV con capacidades que varían de 7,5 a 30MVA. Una Subestación ya está en funcionamiento, suministrando energía a una nueva fábrica de molienda en Pecém/Ceará. Las demás van a equipar las fábricas de Aratu/Bahía, Xambioá/Tocantins, Porto Velho/Rondonia, Vidal Ramos/SC y Baraúnas/Rio grande do Norte. “Estamos en fase de implantación de estas subestaciones, Aratu y Xambioá suministrarán energía en este año, y las demás en operación, antes de finales del 2009”, explica Kleber Sartori, coordinador de contratos del Centro de Negocios de Subestaciones de WEG. “A partir de la finalización de la obra civil, construimos y entregamos las subestaciones (turn-key) independientemente de donde esté el cliente.

Comprobando el éxito de la alianza entre las dos gigantes, WEG está implantando dos subestaciones más en 138 y 230kV con capacidades de 30 y 180MVA, respectivamente, para Votorantim Metales. Las mismas están siendo suministradas para las plantas de los municipios de Barra Mansa/Rio de Janeiro y Niquelandia/Goiás, la primera ya se encuentra lista para operar, mientras que la segunda entrará en funcionamiento durante este año.

Comentar
Imprimir
Indique esta página


Marcas
 
votorantim,  BT,  MT,  subestaciones.
 
Comparta Delicious Digg StumBleupon

Contenido relacionado
 

 



WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2008 WEG. Todos los derechos reservados